This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:外部环路电源

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771, DAC8771EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075083/dac8771-external-loop-power-source

部件号:DAC8771

您好,  

客户希望确认以下有关 DAC8771的信息,请参见下面的详细信息。

是否可以从外部环路电源为 DAC8771供电?

在数据表中:

“DAC8771也可以在不使用集成降压-升压转换器的情况下运行。 在此模式下,PVDD,AVDD 和 VPOS_In 引脚必须绑定在一起,并由相同的电源(12 V 至33 V)驱动。 在这种模式下,为了减少输出瞬变,建议先应用 DVDD,然后应用 VPOS_IN / PVDD /AVDD,最后再应用 REFIN。请注意,在这种模式下,必须满足输出放大器所需的最小头部空间和脚部空间。”

环路电源是否可以与 AVDD VPOS_In 和 PVDD 连接? DVDD 也将通过 LDO 从外部环路电源供电。 当然,接通电源应该在那时进行排序。 隔离 SPI 将得到处理。

"

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德

    设备应不会因回路电源问题而出现故障。 在这种情况下,您可以使用某些 LDO 以相同的电压驱动 VPOS_In,AVDD 和 PVDD。 重要的是,所有这些问题都要紧密联系在一起。 其连接方式如图131所示,如下所示:

    如果您正在考虑类似的问题,我建议您购买 DAC8771EVM 并测试此电路。

    吴约瑟