This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474:具有通信接口的高速 ADC

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074684/ads5474-high-speed-adc-with-communication-interface

部件号:ADS5474

您好,  

我们希望使用 ADC 测量脉冲宽度。 传入的脉冲信号最大为200MHz (>5ns 脉冲)。ADS5474似乎适合此作业。

但我们有两个重要标准;
1)我们希望通过 MCU 完成这项工作。 MCU 与 ADS5474的连接是否正常? 还是应该使用 FPGA?
2)我们认为,通过 SPI,I2C 等通信从 ADC 读取数据将使我们的工作更加轻松。 因此,我们正在寻找一种速度高于400MSPS 且可与 SPI 配合使用的 ADC。 (当然,我们需要能够将其与 MCU 配合使用)
我们不想进入 FPGA 的使用。

您的 ADC 建议是什么?

提前感谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak,

    我不确定 ADS5474是否可以与 MCU 连接。 来自 ADC 的数字数据太快。

    遗憾的是,FPGA / ASIC 或类似产品将是以这些速度正确捕获数据的最佳选择。

    此致,

    罗布