This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:SPI 读取问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075211/ads114s06b-spi-read-issue

部件号:ADS114S06B
线程中讨论的其它部件:ADS114S06ADS114S08B

尊敬的先生/女士:  

我们使用 ADS114S06BIPBS 构建了一个自定义电路板,用于读取 PT1000传感器。 但我们在 SPI 通信方面遇到了问题。 从 MCU 到 ADS114S06的信号线路看起来不错,我们可以在示波器上看到发送的消息,但我们无法在 SPI 线路上回读或看到任何响应。 我们无法读取任何寄存器。 IC 似乎已经死了(在4个不同的电路板上尝试过)... 我们已附上示意图供参考... 请帮助解决可能存在的问题吗? 此外,我们还可以通过任何方式了解到 IC 没有死,也看不到来自全氟辛烷磺酸引脚的任何东西。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Berkay,

    要查看 REFOUT 上的电压,您需要编写寄存器写入以打开内部参考,因为默认情况是内部参考已关闭。  首次尝试与 ADS114S08B 通信时发现的最常见问题是电源缺失(AVDD,DVDD 和 IOVDD 都必须在额定工作电压下),或者重置针脚未拉高。  

    另一种可能性是使用了错误的 SPI 时钟极性或相位。  SPI 时钟应保持在低位,MOSI 应在 SCLK 上升沿改变状态,并在下降沿保持稳定。  如果使用 CS,则 CS 必须在整个通信事务中保持低电平,并且不能在传输的字节之间切换。  如果您有通信的范围或逻辑分析器镜头,您可以分享,查看以进一步帮助进行故障排除将非常有帮助。

    此致,

    鲍勃·B