This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:指定温度范围和工作温度范围有何不同?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075076/lmp92066-what-is-the-different-between-specified-temperature-range-and-operating-temperature-range

部件号:LMP92066

如下图所示,指定的温度范围为-25至120°C,工作温度为-40至125°C。 我们需要更低的温度范围至-40°C,因此只需检查该规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您看到电气规格表,则大多数参数都指定为-20至+120°C。其中,一些参数的测试温度最高为-40至+125°C

    这意味着设备可在-40至+125°C 的温度下工作。 查看您关心的操作范围规格并做出决定。

    此致,

    AK