This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J10EVM:基于 ADC12DJ3200EVM 和 KU115的开发平台

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075071/tsw14j10evm-adc12dj3200evm-and-ku115-based-dev-platform

部件号:TSW14J10EVM
线程中讨论的其他部件: ADC12DJ3200EVMADC12J4000EVM

我想将 TSW14J10EVM 用作 ADC12DJ3200EVM 和基于 KU115的 FPGA 平台(不是 Xilinx)之间的中间卡。

我在 TSW14J10EVM 中发现了一个不需要 FPGA 板和 TSW14J10EVM 之间 FPGA JTAG 连接的设置:

采用 Xilinx Zynq ZC706开发板设置示例的 ADC12J4000EVM

我的方法是连接三块板,假设 TSW14J10EVM 只是侦听 FMC JESD204B 信号,并且可以通过 USB 导出以在 HSDC Pro GUI 软件中可视化频谱。

出于某些原因,TSW14J10EVM 仅声明与三个 FPGA (Xilinx KC705ZC706VC707 平台)兼容。 我不理解为什么会出现兼容性问题,因为 FMC 连接和信号与 FPGA 无关,特别是在未连接 JTAG 的情况下?

我是否可以将带 HSDC ProGUI 的 TSW14J10EVM 用作独立的中间人,以实现两者:

  • 将 FMC 连接转发给 ADC,就像它不在那里一样,
  • 是否要将 JESD204B 通信导出到 USB 到 HSDC 软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    史蒂文

    TSW14J10EVM 是几年前设计的,旨在为用户提供在有限数量的 Xilinx 平台上使用 HSDC Pro GUI 的选项。 如果您计划使用与 TSW14J10EVM 支持的 FPGA 完全匹配的 LMFS 模式,采样率,通道映射,同步和 SYSREF 映射以及 SerDes 速率,这可能适用于您的情况。 您必须使用另一种方法加载固件,因为 HSDC Pro 不会提供您所需的设备。  

    更好的选择是申请 TI 提供的与大多数 Xilinx FPGA 配合使用的免费 JESD204B/C IP。 要请求此免费 IP,请访问以下链接: https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    此 IP 附带了示例源代码和文档,使您可以快速捕获和分析数据。

    此致,

    吉姆