This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0800:补偿电容器

Guru**** 2771635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074861/dac0800-compensation-capacitors

部件号:DAC0800

我需要在补偿和 V -之间更改电容器的电容。

将停止生产75pF 电容器,并选择68pF 电容器。

当它发生变化时,需要对它进行评估。

改变电容器电容会影响哪些类型的特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    同一主题有多个重复的线程。 我要结束这一个。

    此致,

    AK