This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:更换咨询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074654/ads1148-replacement-inquiry

部件号:ADS1148
“线程: ADS1248”中讨论的其它部件

您好,Team,

我的客户在市场上没有获得足够的 ADS1248,希望用 TI 部件替换它。 他们知道 ADS1148与引脚兼容,其功能几乎相同。 由于没有芯片识别寄存器,他们必须找到另一种管理插件兼容性的方法。

当然,16位 ADC 的 LSB 远高于24位 ADC 的 LSB。 计算温度的软件出错。 他们发现的唯一读出差异是:ADS1248超时3字节的原始数据,而 ADS1148只有2字节。

其目的是为 ADS1148提供额外的时钟脉冲,并读取8个额外的伪位(实际上与 ADS1248的过程相同)。 这些位的值无关紧要,因为它们小于16位 LSB,它们仅对需要24位值的软件是必需的。 由于相同的过程,我们实现了软件兼容性。 这两个部件的相同软件将是系列生产的完美选择。 到目前为止,这是保持最终产品交付的想法。 此外,将来也可以很容易地切换回 ADS1248。

您认为是否允许通过 SPI 向 ADS1148发送额外的时钟脉冲,或者是否会导致电路内部出现问题?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    您是否通过发出 RDATA 命令,然后发出3个 NOP 来超频数据,如 ADS1248数据表中所示?

    如果是这样,您的问题是在使用 ADS1148时发出第三个 NOP 是否会导致任何问题?

    如果你有疑问,那么答案是肯定的,只要你只使用输出数据的前16位,这应该是可以的。

    布莱恩