This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:ADC12DJ5200RF

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079994/tsw14j58evm-adc12dj5200rf

部件号:TSW14J58EVM
“线程”中讨论的其它部件:ADC12DJ5200RF,, 测试

您好,

我即将与 ADC12DJ5200RF EVM-RevD 一起运行 TSW14J58EVM。
 HSDC Pro GUI 仅提供 JMODE 30设置,而我想运行 JMODE 34配置。

如何获取正确的 INI 文件?

此致  


罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roland,

    请告诉我您的采样频率,我可以尝试为您提供 ini 文件。  

    此致,

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neeraj,

    我的测试系统 应在 JESD204C 模式下验证17.2 GHz 信道运行。
    这可以通过样本日期或 SerDes 测试模式数据来验证。

    因为我的测试系统只有4条通道可用,这就意味着
    JMODE 34 8.32采样率。

    但最终目标系统将是:

    JMODE 30 12位采样@10.4 GHz  8通道@17.2 GHz 通道速率  
    JMODE 42 12位采样@10.4 GHz 12通道@10.725 GHz 通道速率
        (如果10.4 GHz 操作显示位错误,则为后备)

    此致

    罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neeraj,有什么消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗兰,

    Neeraj 本周正在度假,将于周一返回。 我已经能够使用 JMODE30采样在10GHz 下运行设置。 在10.4GHz 采样时,TSW14J58EVM 似乎存在问题。 我们正在研究这个问题。 我们还在为 JMODE42创建 ini 文件。 希望在未来几天内能实现这一目标。

    此致,

    吉姆