This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8311:MSL 降级和 PCN 计划的原因

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8411, DAC8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078791/dac8311-reasons-for-msl-downgrade-and-pcn-schedule

部件号:DAC8311
“线程”中讨论的其它部件:DAC8411

您好,E2E 工程师

我在 Disty TED 为客户提供支持。
我们希望确认该产品(DAC83111IDCKR)的 MSL 降级。

即使我们尚未收到此类多氯化萘信息, 我们也确认最新数据表中的多氯化萘已从-1更改为-2。

我们的库存记录中也确认了这些变化。 在这两个批次信息中,两个装配部位(NS2)之间没有区别。

请您提供以下问题的相关信息。

1.这种改变的原因
2.相应多氯化萘的计划

由于已交付的产品已被更改,因此需要立即通知客户。

或者请给出建议。

谢谢,致以诚挚的问候,
光村@TED (东京电子设备)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我会就此与质量团队核实并回复您。 请留出一天或两天时间。

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh -San,  

    感谢您的重播和支持。  

    我们将等待您提供以下信息。  

    谢谢你,谢谢你!

    光村@TED (东京电子设备)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的质量团队正在研究这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frost - San,  

    感谢您的回复和状态。  

    那么,您是否有任何更新信息或此答案的计划?

    我们感谢您的帮助。

    此致,

    @光村市君一电子设备公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在研究这方面的历史,并与质量团队进行协调。  本周我要忙得去找答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Komura-San,

    我们的初步调查显示,数据表的此更新是错误的,实际上没有发生资格级别的更改。  我正在与我们的文档团队合作,以找出错误的原因并更正文档。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frost - San,  

    非常感谢您的支持和信息。

    资格水平没有变化是很好的。  

    因此,由于关注我们的客户并采用最新的 MSL-2卷,请您提供以下信息。
    1.何时完成修复文档?
    2.是否有任何客户通知计划或网络信息?
    3.是否还有其他产品有误的 MSL?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    @光村市君一 电子设备公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Komura-San,

    1.我尚未收到估计数。  如果时间范围更精确,我会更新。

    2.网上的信息将同时更新。  

    每个数据表的最后一个部分都包含此信息。 黄色突出显示表示“软件包选项附录”(POA)可能会更改,恕不另行通知或修改数据表。 如果客户订阅了“警报”,则在更改 POA 或附加映像时会通知他们。

    3.除了 DAC8411和 DAC8311之外,我还没有意识到这一点会有什么具体影响。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霜-圣

    感谢您的回答。

    我希望很快就能更新。  

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    @光村市君一 电子设备公司