This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:SBOA361,使用不同的 FPGA 实现智能超声波探头解决方案

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079084/afe5832lp-sboa361-using-different-fpga-for-smart-ultrasound-probe-solution

部件号:AFE5832LP

您好,专家!

由于供应短缺,我们无法使用最初在 SBOA361中使用的 Artix-7 FPGA。 如果我们的备选 FPGA 工作正常,我们能否从团队中获得普遍的赞许?

我们的 Xilinx 现场支持工程师建议将 AU10P 和 AU15P 与 XC7A100T 相比较。 我们计划将 AU10P 放在我们的原型板上,因为需要立即进行库存,并将 AU15P 用于最终生产 FPGA。

我尝试了规格比较表,并强调了更差的规格:

规格 Artix-7 XC7A100T (原始) Artix UltraScale + AU10P (原型) Artix UltraScale+ AU15P (生产选择)
逻辑单元格 101,440 96 250人 170 100人
布拉姆(最大,KB) 4,860 3 500人 5,100
CMTS 6. 3. 3.
RAM (KB) 1,188 1,000 2,500

在100T (下表)上,布拉姆几乎被充分利用,所以 我们很好奇这一限制有多大,甚至更低的布拉姆也可能导致问题。  我们计划实施分阶段阵列成像, 这通常需要大量的 Bram 资源来存储延迟配置文件。

AU10P 的布拉姆更少,但 AU15P 的布拉姆与100T 的金额类似,因此,如果我们迁移到 AU15P (一旦可用),这可能不是问题。

如果我错过了比较表中的任何重要规格,我包括了 FPGA 的规格:

原型+生产:

 

原件:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    请允许我花一些时间来了解您的问题,我会再回来的。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhishek!

    您有机会查看吗? 我是否可以提供任何信息来帮助?

    谢谢!

    卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    我查看了 Swaroop 设计中使用的 FPGA 代码,并将其与您在上面共享的数据进行了比较,这些数据是指98%的 Bram 利用率。  

    在我的表格中,数字有一些不同,在我的案例中,布拉姆利用率为39%。 你可以告诉我你的消息来源吗?

    或者,代码报告是否还包括相位数组成像的新增逻辑?

    谢谢,此致,

    阿比希克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿比什黑克,

    是的,我最初发布的引用(98%)包含了用于相位阵列成像的附加逻辑。  

    很高兴听到线性阵列成像中的 Bram 利用率较低。  

    感谢您查看此信息,无需再深入探讨!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    感谢您提供的信息。

    此致,

    阿比希克