This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WAVEVISION5:A/D 卡

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5, ADC3541, ADC3563, ADC3583

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080106/wavevision5-a-d-card

部件号:WAVEVISION5.
“线程”中讨论的其它部件: ADC3541, ADC3563, ADC3583

大家好,团队

我们的客户 正在寻找一个 A/D 卡来读取直流电压电平(来自由同轴电缆馈送的光电二极管的电压信号,光电二极管信号将为交流1.5 MHz +直流电压电平)。 请参阅下面的设置。  

我检查了我们的产品,找到  了 WAVEVISION  系统。 但是,当我阅读用户手册时,我发现该系统用于 TI 的 ADC 和 DAC 评估板。 客户是否也可以将此应用程序用于上述应用程序? 如果没有, 请提出解决方案吗?

请提前感谢。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    要使用 WaveVision5,客户需要 WaveVision 5数据采集板以及支持 DC 耦合配置的兼容数据转换器评估模块。 我建议使用不同的解决方案。

    为了帮助您找到解决方案,您是否知道是否有任何 ADC 要求? (例如 #位,数据接口)  

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    感谢你的帮助。  

    根据客户的情况,他们以前没有 ADC 方面的经验。 他们想要做的是 读取从范围 UV 到高达3 V 的直流电压, 数字的读数分辨率越高 , 读数速度也越快 ,在  1.5 MHz 的条件下进行实验时,读数至少为10 Mbits。

    他们将使用 python 读取直流值,输入电压信号将通过同轴电缆供电。

    我希望您能提出一个解决方案。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    只需确认。 该应用的采样率是10MSPS? 模拟输入频率是1.5MHz?

    ADC 通道的位数和数量如何? 此外,数字接口还可以帮助我们缩小最佳解决方案的范围。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    是的,采样率为10MSPS,模拟输入频率为1.5MHz。

    此外,客户只需要1个通道即可测量少量的 UV 至 V (最大2 V)。 但是,客户没有指定位数和数字接口。 也许您可以建议这方面常用的方法?

    谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    ADC3541将是客户的理想选择。 请参阅下面的数据表链接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc3541.pdf?ts=1646186851385&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADC3541

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    正如 Rob 提到的,如果客户应用程序支持其提供的解决方案,ADC3541是一个很好的选择。 该数据转换器具有2.25Vpp 全刻度,这意味着每个 ADC 代码将代表约137uV (2.25Vpp/2^14)。

    如果这还不够,则此 ADC (ADC3563)的16位样式将此值降低到~48uV/bit,而18位 ADC (ADC3583)将此值更改为~12.2uV/bit。  (请注意,ADC356x 和 ADC358x 器件系列的全尺寸更改为3.2Vpp。)

    谢谢,Chase