This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1202:噪音太大

Guru**** 2930350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077027/ads1202-too-much-noise

部件号:ADS1202

大家好,TI 团队,

我遇到 了测量 ADS1202动态参数的问题。 我制造 FFT (4096点 FFT,FIN = 1kHz,0.5Vp-p)并获得噪声=-70dB,而在数据表中,它表示噪声为-100dB。  

如果您能告诉我问题所在,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玛丽亚,

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADS1202数据表图解使用256 OSR 和 SYNC 3筛选器,您的数字筛选器中是否使用了相同的 OSR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    感谢您的建议。 我根据“将 ADS1202与 FPGA 数字滤波器相结合,用于电动机控制应用中的电流测量”,以编程方式实施了 sinc3滤波器。 但噪音仍然太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玛丽亚,

    如果筛选器实现正确,则下一个逻辑位置是查看您的输入。  您使用什么作为1k Hz 信号源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤姆,

    我在 VIN+输入和接地的 VIN-上使用正弦(1 kHz,振幅0.2 V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玛丽亚,

    我对您的信号源未能正确提问表示歉意,我是指您的信号发生器的品牌/型号。  1k Hz,02V 正弦波的实际源是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要生成正弦波,请使用 PXI-4461

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-感谢您的确认!

    我不太熟悉 PXI-4461,您知道是否可以将模拟 输出路由回模拟输入并对原始信号执行 FFT?  我怀疑您的问题更多的是来自 PXI-4416的小信号电平,而不是 ADS1202本身。