This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:温度漂移线性不良

Guru**** 2524570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080136/ads1118-temperature-drift-poor-linearity

部件号:ADS1118
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户维修商使用 ADS1118制造 BTS 设备,

但℃发现 ADS1118的温度漂移较差,大约为1mV/m ²,这是 由于线性较差,在软件中很难校正。

您是否有任何好的建议或 其他温度 漂移 线性良好的零件来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    客户是否正在寻找特定的偏移漂移目标? 如果是,您能否提供此值?

    客户能否执行偏移或增益校准以帮助提高性能? 定期偏移校准将有助于消除偏移,从而消除偏移漂移

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    此外,客户如何确定温度漂移? 偏移漂移指定为0.002 LSB/C (典型值),而增益漂移为5 ppm/C (典型值)。 当 FSR =+/-2.048V 时,这分别相当于0.125uV/C 和20.48uV/C。 因此,ADC 漂移不能导致客户看到的1mV/C 漂移。

    此外,ADS1118的线性(INL)规格最大为1 LSB,这意味着它甚至不应显示在输出代码中。

    我想客户遇到的问题来自电路中的其他地方。 您可以分享原理图吗?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    感谢您的回复,我的客户在 测试中发现了1mV/C。我会询问原理图并发送电子邮件给您 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris,我会等你离线反馈。

    布莱恩