This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J42EVM:TSW14J50错误/设置

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J42EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078269/adc34j42evm-error-settings-with-tsw14j50

部件号:ADC34J42EVM
“线程: 测试”中讨论的其它部件

使用通过 USB 连接到 PC 的 ADC34J42EVM,运行 ADC 3000 GUI 版本1.1,通过 USB 连接到 TSW14J50,运行高速数据转换器专业版,V 5.20,不应用补丁。

ADC 通道1的输入=1MHz。

设置测试的 evals,在尝试采集连续采集时得到以下响应:

Text =“由于 ADC 输出数据速率变化,新通道速率为800米。

从设备 EVM 到 TSW24J50的 JESD 参考时钟需要设置为80M。

这种时钟频率变化在哪里?  在哪些应用程序中注册?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    ADCEVM GUI 将自动执行此操作。  这只是一条消息,告诉您 FPGA 需要什么参考时钟以及 SerDes 通道的运行速度。 单击“确定”,然后单击“捕获”按钮以捕获数据。

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆:

    感谢您的解释。  但是,单击“捕获”按钮后,我收到以下响应:

    "配置 ADC"

    "数据读取失败"

    "数据中未找到数据包的起始位置"

    "从设备读取。  请重新下载“

    "固件"。

    已尝试重新下载固件。  相同的错误消息。

    我错过了什么?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    请尝试以下操作:

    1.加载配置文件"ACC3x_Jxx_80MSPS 操作_LMK_setting.cfg"。 ADC 将以80MSPS 采样。

    2.加载此文件后,验证 D4现在在 ADC EVM 上是否亮起。

    3.在 HSDC Pro 中,加载固件后,将 ADC 输出数据速率设置为“80M”。 我注意到你的屏幕截图中有“40M”。

    4.单击“捕获”。

    如果您需要 ADC 以40MHz 采样,我们可以向您发送新的配置文件进行尝试。

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆。  再次感谢。  其中是 您引用的配置文件。  我查看了所有相关的 TI ADC EVM 文件夹,但找不到它。  乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    GUI 安装程序中似乎缺少这些文件。 我已经为你附上了这些文件。

    此致,

    吉姆

    e2e.ti.com/.../1184.ADC3xJxx_5F00_80MSPS_5F00_Operation_5F00_LMK_5F00_Setting.cfge2e.ti.com/.../0435.ADC3xJxx_5F00_128MSPS_5F00_Operation_5F00_LMK_5F00_Setting.cfge2e.ti.com/.../3515.ADC3xJxx_5F00_160MSPS_5F00_Operation_5F00_LMK_5F00_Setting.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆。  是的。  请向我发送40M 采集速率的配置文件,因为我正在使用 ADC34J42EVM,该 EVM 设计用于最大50M 操作。  再次感谢乔尔·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel 您好,

    请在 此处下载40M 配置文件:https://tidrive.ext.ti.com/u/p2iFakjohWS1aIVv/177b1104-106f-4595-a9a6-7eb512e1357f?l 

    您需要将外部80MHz 时钟应用于 J10。  

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾米。  谢谢。  我需要找到80M 时钟。  将 很快告诉您结果。  再次感谢乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾米。  我无法在80万时钟上拿手。  是否可以使用板载时钟以大约40M 到50M 的采样频率创建 ADC 配置文件?  谢谢。 Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel 您好,

    板载时钟的采样频率最低为75 MHz。 结果类似于40 MHz 采样。 如果这对您有帮助,我可以在实验室中用一个语气测试,看看结果如何比较。

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾米。  不用担心。  我将获得80M 时钟并很快进行测试。  感谢你的帮助。  一切都好。  乔尔