This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832EVM:文档+接口/API

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM, AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079325/afe5832evm-documentation-interface-api

部件号:AFE5832EVM
“线程”中讨论的其它部件: AFE5832

您好,

我想将主板 AFE5832EVM 与我的定制微芯片一起使用。 我不想再有另一个主板,如 TSW1400。

请向我发送详细信息,了解如何从 AFE5832EVM 获取数据?  

协议是什么?  

我可以访问 slac514a 文件夹,但我没有获得足够的信息来获取主板上的数据

此致

达米安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达米安,您好!

    AFE5832设备的输出接口为 LVDS 接口,速度高达1 Gbps。 它包括16条差分数据输出线路和2条克莱线(共18条差分线对)。

    您可以参考 LVDS 接口的时序图,了解有关系统级别要求的更多信息。

    来自不同通道输出的数据被打包并放置在连接到 FPGA 的串行 LVDS 接口中。 TSW1400卡具有 FPGA Altera Stratix IV,其捕获数据,反序列化数据,解压缩数据并对其进行进一步处理所需的功能有限。

    您可以参阅 AFE5832数据表中的第8.3.12节 LVDS 接口了解有关该接口的更多信息。 另请阅读第8.3.11节“序列化器”,直到最后了解不同的模式和数据打包方案。

    因此,总而言之,您可能不需要 TSW1400卡,但您需要在任何其他 FPGA 上开发数据采集平台,这些 FPGA 能够处理 LVDS 接口中数据的反序列化,同时还需要足够的内存来存储这些卡以供进一步处理。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 阿比什黑克,

    感谢您的回复。

    能否向我发送 有关 AFE5832的完整数据表?

    在过去的两周里,我一直在尝试获取完整的数据表,但没有成功。 我确实在网站上请求过它,但没有反馈。

    我在网站上只有11页,但这些文档对界面没有任何说明

    我的电子邮件:damian.lopata@orthoson.com

    此致  

    达米安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Damien,

    让我获得批准与您共享数据表。 我很快会通过邮件联系您。 我向你保证,这不需要太多时间。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达米安,您好!

    我相信库马尔为您提供了对 MSS 文件夹的访问权限。 您可以从那里下载数据表。

    谢谢和问候。

    阿比希克