This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:需要帮助了解此 ADC 是否在1MHz SCLK 下运行

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, ADC128S022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080046/adc128s102-need-help-to-understand-if-this-adc-is-operate-with-a-sclk-of-1mhz

部件号:ADC128S102
“线程”中讨论的其它部件: ADC128S022

各位专家:  

我对  ADC128S102的工作频率有疑问。  

数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc128s102.pdf?ts=1645695740333中指出,建议的工作频率为0.8 MHz。 但是,最小频率被称为8 MHz。 此 ADC 是否可以与1 MHz SCLK 配合使用? 由于主模板和 ADC 之间的距离,我的项目中的应用程序需要频率为1 MHz 或更低的 ADC。

谢谢!

此致,

威·基特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADC128S102采样率由 SCLK 频率直接设置。  由于传输中有16位且最大采样率为1MSPS,最大 SCLK 为16*1M = 16MHz。  由于本产品的最低采样率建议为500kSPS,因此最低 SCLK*频率为500k*16=8MHz。  虽然该设备已完全指定,额定电流为500kSPS 至1MSPS (SCLK = 8MHz - 16MHz),但该产品可以在50kSPS 至1MSPS 的范围内运行(SCLK = 0.8MHz - 16MHz)。  请注意,大多数人选择购买 ADC128S022以获得较低的采样率,其额定采样率为50kSPS 至200kSPS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,科林,非常感谢您的回复和推荐。 这对我有很大帮助。