This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4229:引脚23作为 VCM 输出

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080014/ads4229-pin-23-as-vcm-output

部件号:ADS4229

您好,

客户 设计需要 LVDS 输出和引脚23作为 VCM 输出,这是可能的吗?

客户注意到,数据表中的针脚23在 LVDS 中充当 AVDD (第50页,f 数据表),在 CMOS 模式下充当 VCM (数据表第8页)。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    我很抱歉这种混淆,AVDD 引脚上有一个打字错误,因为它应该是33而不是23。 两个接口的 VCM 引脚均为23。 我们已经记下了这一点,并将在下一个数据表版本中修复。