This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:将 DAC 用作两个真实通道,并消除 Q JESD 通道。

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079820/dac37j82-using-dac-as-two-real-channels-and-eliminating-q-jesd-lanes

部件号:DAC37J82

我目前正在使用 DAC37J82,其中一条 JESD 通道用于实际数据,一条 DAC (A)用于实际输出。 DAC 以512Msps 运行,插值为2。 它使用单个 JESD 通道以 LMF=222模式传输真实数据256Msps,而不连接第二个 JESD 通道。 这种情况正常。

我现在想将它与两条 JESD 通道一起使用,每个通道都带有独立的真实数据通道,以产生两个真实的 DAC 输出(A 和 B)。 我希望这些渠道是独立的,但又是一致的。  我的计划如下,我想确保我不会走错路。

首先,似乎此部件只能有一个 JESD 链接。 这是正确的吗? 这可能无关紧要,因为我正在计划在另一端部署一个 JESD 核心

我计划将 AB 处理链用于一个通道,将 CD 链用于另一个通道。 因此,SERDES 通道0最终将通过处理链 AB 传送通道1的 I 数据,而 SERDES 通道1将通过处理链 CD 传送通道2的 I 数据。 最后,输出路径 A 将映射到 daca,输出路径 C 将映射到 DACB。

这与我在单个信道中所做的类似,其中包含 Q 数据的 SERDES 信道实际上不在该信道中。 即,我正在 LMF=222模式下运行,但只有一个 SERDES 连接。 我将输入 A 和输入 B 映射到 JESD 样本0,这实际上会在 I 和 Q 上放置相同的数据

这些是我计划使用双通道版本的详细信息。

使用 LMF=421
启用 SERDES 通道0和1。
将 SERDES 0映射到 JESD 0&2
将 SERDES 1映射到 JESD 1&3
将 JESD 样本0映射到数据路径 A/B
将 JESD 样本1映射到数据路径 C&D
将输出路径 A 映射到 daca
将输出路径 C 映射到 DACB。


我不确定这两个 JESD 样本映射,因为 LMF=421在一个帧中显示了四个样本,而我只使用了其中两个样本。 我是否还需要分别将样本2和3映射到路径 A&B 和 C&D?

整体计划是否正常? 是否有任何明显的“问题”?

请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰斯

    我们正在通过电子邮件处理此问题,因此我将关闭此帖子。

    吉姆