This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7573:DAC7573 A0和 A1输入电平

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080111/dac7573-dac7573-a0-and-a1-input-levels

部件号:DAC7573

我正在寻找有关 DAC7573的 A0和 A1输入的信息。 数据表表示它可以连接到 Vdd 或数字接地。 如果 Vdd 为5V,且 IOVdd =3.3V,则可以将 A0和 A1连接到 Vdd=5V 吗?

此外,什么是输入阻抗,我认为它是高阻抗标准输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 SLAU125是评估板。 在该设计中,A0和 A1通过10k 向上拉连接到与 IOVdd 相同的节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    如果 IOVdd 不等于 VDD,则将 A0和 A1与 IOVdd 绑在一起。  

    最佳

    Katlynne Jones