This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:需要模拟电源(AVDD–AVSS)/4,监控接收数据

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078857/ads1120-q1-require-analog-power-supply-avdd-avss-4-monitor-accuarcy-data

部件号:ADS1120-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

8.3.11数据表的系统监视器显示:“请注意,系统监视器功能仅提供粗略的结果,而不是精确的测量”

请您提供 测量模拟电源的 acuracy 数据吗?  

数据表: www.ti.com/.../ads1120-q1.pdf

B.R.

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴东

    我对这一问题也有类似的询问。  我正在寻找有关此诊断功能的本地记录中的一些表征数据,但尚未找到任何数据。  参与产品定义和设备初始发布的工程师表示,您不应期望温度准确度高于2%至3%。  如果我发现任何其他信息,我会告诉你。

    此致,

    凯尔·凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴东

    我有一个最终更新。  每件产品在发运前都经过最终测试验证。  (AVDD - AVSS)/4功能在室温下测试,电压为3.3V,限值为2.44mV。  本测试中没有温度过高信息。  对于未来的产品,我鼓励团队为此功能包括数据表准确性规范。  很抱歉迟迟未能获得有关详情。

    此致,

    艺术