This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-HT:模拟电压 AVDD 和 AVSS

Guru**** 2549800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080151/ads1282-ht-analog-voltage-avdd-and-avss

部件号:ADS1282-HT

您好,

在 SD1282-HT 数据表中,AVDD 和 AVSS 分别为:AVDD = 2.5 V,AVSS =–2.5 V 或 AVDD = 5 V,AVSS = 0 V

我正在设计一个额定电压为175C 的系统,可用于该温度的 DC/DC 转换器的最大电压为4.5V。

问:ADS1282-HT 可以与4.5V AVDD 一起使用吗?

我正在测试采用 ADS1282-HT 的系统,该系统在 AVDD 上提供4.4伏电源,在室温下看起来工作正常。

谢谢,

马里乌斯·拉杜卡努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,玛丽亚斯,

    正如您所期待的那样,我们无法提供在建议的工作范围之外使用本产品的建议,该范围显示最小供电电压为4.75V。  虽然大多数设备可能在+4.5V 电平下运行,但它们不太可能满足所有数据表规格,并且可能对生产材料产生寿命和其他影响。