This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:未监控 nDRDY 引脚

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080119/ads124s08-ndrdy-pin-not-monitored

部件号:ADS124S08

您好,

我们使用 ADS124S08部件与2线 PT1000传感器连接。

作为读取 ADC 数据的一部分,nDRDY 引脚应已被监控。 但我们已经将销钉浮动了。

是否有任何其他方法在内部监控 nDRDY 的状态。

已附加电路快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,无法通过状态或寄存器设置监控转换的完成情况。  可以监控 DOUT/DDRY 引脚上的转换完成情况。  使用此方法的缺点是 DRDY 是一个始终有效的输出,而 DOUT/DDRY 引脚仅在 CS 低时才有效。  此方法在章节的 ADS124S08数据表中介绍  9.5.1.4。   

    另一个选项是使用单转换模式,并使用计时器根据所需的数据速率确定转换何时完成。

    此致,

    鲍勃·B