Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS1219, ADS1219
“线程: ADS1219, 测试”中讨论的其它部件
大家好,
我正在尝试将 MicroPython 驱动程序移植到 Circuit Python,但在试图通过 I2C 向设备写入数据时,会出现同样的奇怪的输入/输出错误。
所需的步骤非常简单-我在电路 Python 中多次这样做,这就是我感到困惑的原因。
我想知道我是否错过了硬件方面的一些关键设置。
下面是一个基于文本的基本原理图,说明了如何连接这些设备:
Adafruit Feather Sense (nrf52840)=>发送 SDA 和 SCL,连接 VDD (3.3V)和 GND =>连接到 Breadboard
实验电路板=>有两个在 VDD 和 I2C (SDA,SCL)之间的上拉电阻器,输出 I2C,VDD,GND => BOOSTXL-ADS1219
(我在下面附上一张照片)
想知道我是否错过了导致这些错误的东西-合理地确定我的代码是否正确。
非常感谢!