This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:DAC8742

Guru**** 2689525 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, DAC8771, DAC8742H, DAC8771EVM, DAC8760, DAC8740H, PROFIBUS, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079038/dac8742h-dac8742

部件号:DAC8742H
线程中讨论的其它部件: DAC8771DAC8771EVMDAC8760DAC8740HProfibus测试OPA188

大家好,我正在计划/设计一种设备,乳蛋饼应该在下一代 V 和 mA 下具有 单独使用 hart Hart,FF 和 PA 协议的功能。 在研究 DAC8742HEVM 的文档时,我没有看到如何将电路板连接到4-20mA 环路。 环路由外部电源供电。

我计划将 DAC8742与 DAC8771结合使用来生成 V 和 mA。 我注意到 DAC8771有一个 HART 引脚。

我是否将 DAC8771的 Hart_in 引脚与 DAC8742HEVM 板的外置电路板和 DAC8742HEVM 板的内置仅连接到环路+? 这将很简单,希望不会干扰 DAC8771的单独 V 和 mA 生成。 我看到

这样,该连接是否与 FF 和 PA 正确连接?

请您解释一下,最好用一张小草图。

感谢您的帮助。

约斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于美国节假日,我们的回复将被推迟。 我们明天会回来。  
    感谢你们的理解!!!

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约斯特


    DAC8742HEVM 并非专门设计用于4-20mA 回路内。 我想指出,该设备在最大6V 电源上运行,因此,如果它处于环路中,则电源可能是独立的。 在环路中,DAC8742H 的设置与 DAC8742H 数据表中的图34类似。

    MOD_OUT 连接到电路中的 HART 驱动点,而 MOD_In 则通过电容性方式连接到环路电源。 DAC8742H 数据表中的图32和图33提供了有关这些连接的更多详细信息。

    至于与 DAC8771的连接,我认为您可以使用 DAC8771EVM 并将其连接为3线电流发送器。 连接应该是直接的。 从某种意义上讲,如果 HART FSK 的耦合应该与本应用说明类似:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa572/slaa572.pdf

    本应用手册 显示 了与 DAC8760而不是 DAC8771的连接。 但是,它们在运行中应该是类似的。 DAC8771应该简单一点,因为电流控制更集成,而无需 ISET-R 连接。 我肯定会建议使用 DAC8742HEVM 和 DAC8771EVM 测试这一点。

    至于现场总线和 Profibus 的连接,我对这一标准没有太多的经验。 但是,EVM 上有一些跳线设置,用于选择进出 DAC8742HEVM 的不同过滤器。  DAC8742H 评估模块用户指南的表11和表12列出了这些跳线设置。 此外,我还发现了一个 E2E 线程,该线程使用 DAC8740H 支持 现场总线和 Profibus,并在这方面提供了一些额外的宣传材料。 您可以在此处阅读:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663222/dac8740h-profibus-fieldbus-schematic-with-the-tm4c123

    同样,我建议使用 DAC8741HEVM 和 DAC8771EVM 来测试这些连接。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约瑟夫的回复。 我仍然感到困惑。 我遇到了一个非常好的例子,我也会使用 TI 组件。 请发表评论。 我希望它是可读的,因为我找不到添加文件的方法。

    注意: 导出和导出短路。 OPA188通过 VSense+(输出 OPA188)和 VSense-连接到环路的一端和 GND (请查看 CN-0278)来处理电压输出。

    约斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约斯特


    是的,DAC8771/DAC8742H 组合将以相同的方式组合在一起。 我想指出,DAC8771EVM 确实将 IOUT 和 VOUT 绑定在一起(通过一些小电阻),但它不使用运算放大器缓冲器来连接 VSENSE。

    此外,我要注意的是,DAC8742H 的 HART 连接与 AD5700略有不同。 我认为 DAC8742H 的 HART 输入和输出连接中的电容/电阻值有一些细微的变化。 我认为您剪掉的版本与 DAC8742H 数据表中的图33相似。 不管怎样,它应该与图33或34相似。

    我认为,使用这两个 EVM,您应该能够测试连接。  


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thank You Joseph,

    我也注意到 DAC8771中的 IOUT 和 VOUT。 就在我发送消息后:(。

    是的,我将检查两个 EVM 的连接和性能。 纸质纸张应该有效。 布丁的证据是吃的……

    再次感谢

    约斯特