This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:DAC81408RHAR

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077505/dac81408-dac81408rhar

部件号:DAC81408
“线程:测试”中讨论的其它部件

各位专家:  

我们的合作伙伴通过 DC:2105+从特许经营来源购买这些产品。

零件存放在胶带和卷筒中,并存放在温度控制环境中。

他们观察到从同一卷盘中随机拾取的碎片:

A.芯片底部心板上的污染痕迹。

B.接触垫边缘暴露的铜

他们希望进行可解性测试,但在进行该测试之前,请告知:

1.(a)和(b)是制造过程中出现的规范

2.我们的合作伙伴可以毫不担心地继续使用这些部件。

随附图片 供参考

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/73/BODY-MARKING.jpg

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/73/UNDERSIDE.jpg

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/73/UNDERSIDE-_2D00_-3.1.jpg

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/73/UNDERSIDE-_2D00_-2.1.jpg

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/73/UNDERSIDE-_2D00_-PIN-CLOSE-UP.jpg

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/73/UNDERSIDE-_2D00_-PIN-CLOSE-UP-2.jpg

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/73/UNDERSIDE-_2D00_-PIN-CLOSE-UP-3.jpg

感谢您的及时回复。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与我们的质量团队就此进行核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗,您好,有没有关于这一问题或初步调查结果的更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因为今天是美国假日,我们明天就会回来。 感谢你们的理解!!

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    我有该规范,但我只能通过电子邮件共享,因为这被视为“选择性披露”信息。  我可以使用您已链接到 myTI 帐户的电子邮件地址直接向您发送电子邮件吗?

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    是的。 请继续。

    谢谢