This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:出厂微调问题

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1246
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078210/ads1246-problems-with-factory-trim

部件号:ADS1246
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我在设计中使用 AD1246测量0-10mV 范围内的 mV,我们多年来一直在使用该部件,没有 任何问题,但在我们最近的一批中,测量现在是4倍。

我 已经调查了硬件 ,没有发现任何问题,我重新阅读 了注册表,发现全标度校准(FSC)大约为十进制数:16777152十六进制数:0xFFFFC0 , 正常单位 大约为十进制数:4194240十六进制数:3FFFC0,例如4倍。

我在 数据表(第54页)上看到  ,工厂裁剪的 FSC 在更换 PGA 时会自动加载,因此我 更换了 PGA,发现在  更换工作单元时,损坏的单元上的饰件不会改变。 我的商品依赖于使用 此 工厂裁剪值,因此为什么这些零件的 值不正确? 它们是否未在工厂进行修整?  

我看到我可以 手动校准加工单元,这样做会覆盖出厂裁剪的值吗? 我希望有一个更好的解决方案,而不仅仅是将 FSC 设置为4倍,因为我会失去 工厂修整所获得的精度。

 图中显示了我在旧工作单元和新坏单元上的2个不同 PGA 的注册表:

我们非常感谢您的帮助,因为我有100台设备需要尽快出站。

谢谢,

卢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,

    为了总结您所看到的问题,请确认以下陈述是否正确:

    • 您收到了新的 ADS1246器件,这些器件的增益缩放系数似乎不正确
    • 在新的 ADS1246器件上,ADC 通电时的增益缩放系数始终为0xFFFFC0,即在向 ADC 写入其他任何内容之前
    • 在新的 ADS1246器件上,所有增益的增益缩放系数都是相同的固定值(0xFFFFC0)
    • 除了新 ADC 外,固件或板硬件没有任何变化
    • 您可以手动重置增益缩放系数,方法是写入 FSC 寄存器,然后新 ADC 按预期运行-但是,当 ADC 重置,关闭电源循环等时,此值被重写为“不正确”的出厂设置

    如果这些说法正确,请回答以下问题:

    1. 您是否尝试执行 A-B-A 交换以查看新设备在旧主板上是否工作,而旧设备在新主板上是否表现出相同的行为?
    2. 您从何处购买这些设备,以及何时购买?
    3. 您购买了多少台设备,有多少台设备出现了这种情况?

    请告诉我

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    感谢 您的快速回复。

    1.我换用了 A-B-A,发现损坏的部件有问题。

    2.我的印刷电路板供应商从一个名为 Amos Electronics Ltd.的“值得信赖的远东来源”购买了此部件。我没有得到任何详细信息,但 可能在过去6个月内,我的供应商获得了这些部件,我的供应商正在 向 他们的来源询问这些问题。

    3.我有100台设备,随机测试了一小部分,发现所有这些都有问题。 我的供应商总共持有600件  

    所有部件的部件号均为:ADS1246 39KG4 A1CG

    给您的问题:

    1.我已经从 我的工作部件中阅读过 FSC,它们都非常接近0x400000,例如0x3FED00 (最坏情况)等值。 这只会给我造成大约0.1%的轻微准确度损失,我可以处理这些损失。 FSC 的典型变化是什么,它通常 在0.1%等范围内?  

    谢谢,

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,

    我正在考虑为您的问题提供明确的答案,但这将会推迟,因为这是 TI 的假日周末。 我已经与我的几位同事进行了沟通,但我希望直到星期二才会听到他们的声音。

    感谢这款设备上的顶部标记,这将帮助我们跟踪它们,并尝试了解它们是如何测试的,以及它们在我们生产后的进展情况。

    同时,请尽可能多地向供应商了解这些设备的历史,这将非常有帮助。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,

    我和我们的测试团队进行了交谈,他们提到 ADS1246上未调整的增益误差最大应在±0.5%左右 对此信息的解释是,如果您手动将400000h 的值写入 FSC 注册表中,则可以预期这将导致最大误差0.5% 但是,请注意,由于 ADC 数据表中未包括此未微调增益错误规范,因此不能保证该规范的使用,因此您需要自行承担风险。

    我仍在与我们的后端团队沟通,以追踪您拥有的设备的历史记录。 请告诉我您是否能够跟踪供应商提供的更多信息。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    以下是我 的供应商的报价:  

    “ADS1246IPW 600件此部件确实是100%全新和原始的,因为 TI 产品去年非常缺货,当时没有任何授权代理商拥有此部件号的库存。 我们从工厂购买了此零件号,该零件是工厂的备用剩余材料。”

    这是否与您工厂的过剩库存有关?

    我很可能会对错误做出判断,如果您手头有该信息,错误百分比与可能性的图表将很有用。  

    谢谢,

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,

    我们没有提供有关未调整增益错误的任何附加信息。 我在上一篇文章中提供的不担保规格是我们目前所能提供的。 再次请使用此信息,风险由您自己承担。

    感谢您提供供应商的声明。 我仍在跟踪您拥有的设备的所有必要信息,我将能够在明天向您提供一个可靠的更新(自此帖子起~24小时)

    感谢您的耐心等待。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,

    我能够从我们的内部团队获得有关这些设备的更多信息。

    您给我的顶部标记表明这些设备是大约9年前生产的。 考虑到这一延长的时间范围,我们无法跟踪此设备从出厂到到达您的时间的历史记录。 因此,我们无法保证在这段时间内正确处理和存储设备,因为我们无法确定这些设备是否在任何时候通过了未经授权的分销商/经销商/经纪人。 任何处理不当或存储不当都可能导致 您所看到的问题。

    此外,这一延长的时间范围远远超出了 TI 的正常保修期,因此我们在退货或质量保证方面不能为您提供太多支持。 您目前拥有的最佳途径是通过您当前的供应商请求更换设备或退款。

    但是,如果您有其他技术支持问题,请随时在本论坛上向他们提问。

    布莱恩