This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291手腕心电图

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079562/ads1291-ads1291-wrist-ecg

部件号:ADS1291

你(们)好

我正在使用 ADS1291测量手腕上的心电图。

但是,从下图中可以看出,我看不到 F 或 T 波形。

此外,我看不到 PR 段或 ST 段。

我知道为什么?

设置。

配置1: 0x00

接口2:0xA0

REG_LoFF: 0x10

CH1SET: 0x00

RLD_SENS: 0x2C

LoFF_SENS: 0x00

REG_RESP1: 0x02

REG_RESP2: 0x03

GPIO:0x07

 

我每隔16毫秒就收到一次心电图数据。

谢谢你