This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ECG 手腕测量。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077942/ads1291-ecg-wrist-measurement

部件号:ADS1291

你(们)好

我正在使用 nRF52和 ADS1291测量心电图。

目前,数据如下所示,我们用手腕和手指测量。

设置是否有问题?

配置1: 0x06

接口2:0xf8

REG_LoFF: 0xFC

CH1SET: 0x60

RLD_SENS: 0x2C

LoFF_SENS: 0x0F

REG_RESP1: 0xEA

REG_RESP2: 0x03

GPIO:0x07

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    感谢您的支持。 我查看了注册设置,请参阅下面的一些注释。

    1.以8 kSPS 和 PG_Gain =12的数据速率操作设备将会给系统带来更多噪音。 根据您的设计要求,您可以参阅表5-8以了解系统噪音优化。

    由于通道2不用于心电图传感,因此应将 LLD 传感连接至 IN1P 和 IN1N。 将 RLD1N 和 RLD1P 设置为1。

    3.如果未使用,您可以通过将 CONFIG2.bit3 (CLK_EN)设置为0来禁用到 CLK 引脚的内部振荡器输出。

    4.如果未使用呼吸块,请关闭呼吸块。 将 RESP1.bit6 (REST_DEMOD_EN1)和 RESP1.bit7 (RES_MOD_EN)设置为0。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回答。

    我们根据您的回答进行了各种测试。

    下面的数据也是一样的。

    但是,如果您看一下波形,它就不是正常的心电图波形。

    我不知道我错过了什么部分。

    可以帮帮我吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    我将关闭此帖子并回复您创建的其他类似帖子。 请使用同一个帖子讨论同一主题,而不是创建一个新主题以更好地组织。

    谢谢

    -TC