This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4145:ADC 和放大器

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, ADS4145, LMH6881, THS770012, BUF802, LMH6517, LMH6553, LMH6552, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077290/ads4145-adc-and-amplifier

部件号:ADS4145
线程中讨论的其他部件:LMH6518, LMH6881, THS770012, BUF802, LMH6517, LMH6553, LMH6552, LMH6401

你(们)好

客户需要 ADC 和差分放大器,请建议合适的产品功能:

电压测量规格:频带宽度:4~10MHz 输入范围:100mV ~100V ADC 分辨率:10~14位采样率:100MHz ~ 1GHz

评价如下

1.可变增益放大器希望使用 LMH6518

2. ADC 希望使用 ADS4145

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯您好,  

     LMH6518是一个很好的建议。 此设备可以支持比特范围和 GSPS ADC。 它还在设备的每个内部阶段都有集成输出电压夹持功能。 根据 LMH6518数据表第29-30页的说明,如果需要,可将 ADS4145的共模转换为1.2V 以下至0.95V。  

     主要问题是 LMH6518将无法支持 ADS4145的2Vpp 全刻度(FS)范围。 它可以不同支持高达1.8Vpp,但建议保持在800-900mVpp 范围内,以获得更好的线性和失真性能。 在这种情况 下,可以将 ADC 或 VGA/PGA 切换为 LMH6881或 THS770012。

     客户的应用程序是否在示波器 前端域内? 我可以将这条线程转移给我们的高速 ADC 团队,以便他们能够就设计的 ADC 端给出建议和建议。

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sima

    感谢你的帮助。

    客户的应用程序在示波器领域

    您能否 提供有关放大器的更多产品信息,

    示波器领域的 DAC 和 ADC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯您好,

     对于一般示波器信息,我们确实提供了 BUF802,它特别适用于示波器前端应用。 这款宽带缓冲器作为前端放大器提供了高输入阻抗和低噪声。  

     但是,在这个特定的应用中,我认为上述任何一款可变增益放大器都能满足客户的要求。  

    1. LMH6881
    2. LMH6517
    3. LMH6518 (夹持功能,但不能达到2Vpp 全刻度)  
    4. THS770012.

     以上都是5V 单电源可变全差动放大器。 如果您需要调整低于2.0V/2.5V 的共模电压,我建议添加一个单位增益全差动放大器,例如 LMH6553 (具有集成输出夹持功能)或 LMH6552,作为第二级,能够调整共模电压以提高失真性能。

      或者,客户可以了解 LMH6401,它也是可变增益放大器,但具有可调电源,可用于在峰值失真性能下调整共模输出。 在示波器前端设计中使用此零件的参考设计可在该链接中找到。  

     对于 ADC 方面,我已将此线程转移到我们的高速 ADC 团队。 他们很快会提出建议,从那以后,我们的发援会团队很可能会收到建议。 如果对全差分放大器设计有后续问题,我将收到有关此线程的通知。  

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    如果您有任何 ADC 问题,请告诉我。 客户是否仍对 ADS4145感兴趣?

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron

    客户正在寻找具有3.3V I/O 的 ADC 来替代 ADS4145。
    如果您有任何意见,请告诉我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    对 I/O 的理解 客户能否分享有关转换器,位数,采样率,通道数,功率, 还有其他需要的功能吗?

    Thx,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron

    客户规格如下

    使用并行 I/O 将更容易开发

    这些是我们想要达到的规格

    1. I/O 3.3V 并行
    2. 分辨率:12~14位
    3. 带宽:超过30MHz (包括 LNA 和 VGA/PGA)
    4. 采样率:100MHz~125MHz /通道。
    5. 2个通道
    6. 适用于 LMH6518SQE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    我们即将推出的部分可能会引起您的兴趣。 我已向您发送了 E2E 朋友请求。 请给我发送一封好的电子邮件,与您联系,我们可以进一步讨论。   

    此致,艾米