This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:使用 ADS54Jxx EVM GUI 进行低级寄存器写入

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078582/ads54j60evm-low-level-register-writes-with-ads54jxx-evm-gui

部件号:ADS54J60EVM

您好,

我使用的 ADS54j60EVM 的采样速率 为983.04 MHz,并使用 DDC 在 FS/4下生成 IQ。
这可以正常工作,但直流校正导致一些问题。

我从阅读数据表中看到,寄存器68对此有控制。
我想使用低级寄存器写入来写入此寄存器。

我不清楚我需要使用的地址。
(JESD 银行页面 SEL = 6100h,JESD 银行页面 SEL1 = 0000h)
我应该使用 X6168吗? 或 X68或???

当我尝试写入这些内容时,我看不到直流修正的变化。

感谢你的帮助
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据我在这里发现的一些东西尝试了以下,但也没有变化。

    • (Addr,val)=(0x4004,0x61);#Select 偏移校正 器页面
    • (Addr,val)=(0x4003,0x00);  
    • (Addr,val)=(0x4002,0x00);  
    • (Addr,val)=(0x4001,0x00)
    • (Addr,val)=(0x60680x06);#绕过 通道 A 的 DC 校正器
    • (Addr,val)=(0x70680x06);#绕过 通道 B 的 DC 校正器

    直流校正仍然不变。
    下面是直流电问题的屏幕截图。

    如果能帮助解决这一问题,我们将不胜感激。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否修改了直流耦合板? 默认情况下,它设置为交流耦合。 您的输入来源是什么? 您是否在冻结 DC 偏移校正之前先尝试校准? 请参阅随附文档。

    此致,

    吉姆

    e2e.ti.com/.../5822.Offset_5F00_Correction_5F00_Block_5F00_ADS54Jxx.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim,

    感谢您的回复。
    主板没有直流耦合。
    它不应该是必需的。  
    有关领域见 FS/4。 不是直流。
    但是,在 FS/4 +-约100K 的所有信号都为零。

    我需要消除这种情况,所以在 FS/4上显示信号。

    如何关闭此功能?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试随附的说明。

    此致,

    吉姆

    e2e.ti.com/.../OFF_5F00_CORR.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim,

    我在向寄存器写入数据时仍有一些问题。
    根据您的 PPT,如果我尝试读写0x610068,则该值始终为零,图解不变。

    缺口频率箱大有帮助。

    我不知道为什么寄存器的读写功能不能按您的 ppt 进行。
    我想解决这个问题,来处理直流校正。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载配置文件后,一旦进入“低级视图”选项卡,请确保按如下所示设置块。 必须首先加载 LMK,因为 ADC 需要采样时钟和 SYSREF 才能使 SPI 工作。 此寄存器不是默认寄存器。 尝试使用一个默认寄存器(如0x690001),查看是否可以写入和读取此寄存器。  

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    现在我可以修改寄存器并查看输出更改。

    非常感谢!!!