This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:TLA2528IRTER 功耗

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078689/tla2528-tla2528irter-power-consumption

部件号:TLA2528

你(们)好

我 正在使用的 TLA2528IRTER

 当 DVDD = 1.8V 时,DVDD 电源轨 Idvdd 的功耗是多少

我在数据表中找不到它

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们度过了一个假日周末,对延迟回复表示歉意。  

    此设备的 DVDD 将非常低,可以认为可以忽略不计。 大部分功耗将来自 AVDD,特别是在 DVDD 电压如此低的情况下。

    下面的幻灯片来自 TI Precision Labs 的教育视频部分,该视频介绍了功率扩展-单击此处-

    它演示了如何计算 DVDD 的电流,请注意,最大的因素是数字总线通信的 DVDD 电压和频率速度。  

    您可以实施以下公式,根据您的用例解决 DVDD 的预期电流消耗。