This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:差分滤波器如何影响信号幅值和测量精度问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1079185/ads131e06-how-the-differential-filter-affect-the-signal-amplitude-and-the-measure-accuracy-questions

部件号:ADS131E06
“线程: 测试, TINA-TI”中讨论的其它部件

您好,

该原理图是 采用 ADS131E06的外公司的前端设计。  输入交流电压或电流信号通过变压器(T2,T5)转换为一个小 mA 信号,然后通过采样电阻器(R8,R11),R2,R14和 C2,C8,C5组成共模和差分模式滤波器。   AVDD=2.5V,AVSS=-2.5V,DVDD=3.3V,Vref=2.5V

目前在测试过程中存在一些需要您支持的问题,测试方法和症状如下所述:

(1)一  种功率频率电压(50Hz)源,它使用标准信号源向 变压器输入,每周收集40个点,程序计算的 RMS 精度超过1%,浮动不稳定(1%~3%);

(2)使用精密万用表测量 ADC 芯片输入处的电压( 即图中的电容式 C5)。 根据理论计算,测得的电压值过低(超过1%),如果拆下了 RC 滤波器,则测得的电压值 接近  理论计算。 请问 RC 共模/差模滤波器如何影响信号电压幅值? 这是因为我们的3dB 频率设置太低了吗?

(3)我们已准备好输入直流信号以进行 ADC 采样精度和稳定性测试,然后将 ADC 差分输入 INxP 连接到直流电源输出正极,INxN 连接到 AGND ((AVDD+AVSS)/2)和直流电源输出负极。 ADC 无法测量直流信号。 程序计算出的值完全错误。 这是为什么?

此致

凯琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯琳您好,

    感谢您的发帖。 我不理解您帖子第(1)部分中的问题。 请您澄清问题吗?

    我运行了一个快速 TINA-TI 模拟来计算 R-C 滤波器网络的频率响应。 50 Hz 时,差动 ADC 输入的增益应为-188.3 mdb (即约0.9786 V/V 增益)。 这是否比您观察到的要好?

    每个共模滤波器的截止频率为-3dB,约为338.6 Hz。  此外,仅差速器滤波器就有大约795.8 Hz 的截止频率。 这样的低截止频率通常是不必要的,因为 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器也有助于防止不必要的噪声出现混叠。 最好将 共模电容器减少到470 pF,这样差分滤波器就能主导。 这也有助于减少共模滤波器不匹配导致的额外错误。

    [引用 userid="15893" url="~/support/data-转换 器-组/数据转换器/f/data-转换 器- forum/1079185/ads131e06-How -差分滤波器-影响-信号-幅值-度量-精度-问题](3)我们准备好将输入信号输入至输入源,然后将输出电压-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-直流-输出 ADC 无法测量直流信号。 程序计算出的值完全错误。 为什么会这样?

    确保同时将 ADC 模拟接地连接到信号源(-)端子。 然后,您可以使用 INxP 对(+)信号终端执行此单端直流测量,而 INxN 对(-)信号终端执行此单端直流测量。

    此致,

    瑞安