This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61402EVM:评估板上的 LDAC 引脚消耗的电流太多

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61402, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078976/dac61402evm-ldac-pin-on-eval-board-drawing-too-much-current

部件号:DAC61402EVM
线程中讨论的其他部件: DAC61402MSP-EXP432E401Y

您好,专家,

你好。

客户端 的评估板上有 LDAC 引脚连接到 IOVDD 电源,该电源提供3.3 V 电压。在电源电流限制后,发现该 IOVDD 在不消耗太多电流的情况下无法超过~0.6 V。 已确定是 LDAC 针脚,就像它们从 IOVDD 断开 LDAC 时,IOVDD 能够获得全电压而不消耗接近电流量。 有电流限制了30mA 的电源。  

当从 SPI 设备为3.3V LDAC 供电时,也发生了同样的问题。  

他们认为应该将 LDAC 引脚连接到 IOVDD,DAC61402数据表第4页显示“如果未使用,则连接到 IOVDD”。 但是,DAC61402EVM 用户指南第9页指出 LDAC 下拉的默认位置较低。

客户 想知道是否可以保持 LDAC 未连接,通过电阻器将 LDAC 连接到 IOVDD,或者 他们应该如何支持为我的应用连接 LDAC 跳线针脚?

他们 的应用程序没有使用 Launchpad 或 MSP-EXP432E401Y,而是希望从单独的 SPI 设备读取数据。 单独的 SPI 设备无法控制 LDAC。 此外,他们还报告称,目前没有外部参考电压连接到评估板。  

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    /LDAC 位置取决于您需要对 DAC 进行何种更新。 如果您需要同步更新,/LDAC 应该是低的。 否则/LDAC 应拉高。

    在此基础上,您可以在 EVM 中使用跳线选项。 希望这能有所帮助。

    此致,

    AK