This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:连接加速计

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077369/ads131m08evm-connecting-an-accelerometer

部件号:ADS131M08EVM
“线程: ADS131M08测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用 ADS131M08EVM 测量来自模拟+/- 3 g 三轴加速计的输出,该加速计输出0至3.3 V。在0 g 时,输出约为1.65 V。将加速计连接至 ADS131M08EVM (连接和跳线)的正确方法是什么? 我尝试的每个连接似乎都会显著降低电压表上测得的电压,并且在 ADS131M08EVM 上测量的电压不正确。 我目前只使用一个加速计轴,但一旦正常工作,我会在两个加速计(六个通道)上的所有三个轴上复制该轴。

加速计处于由 Arduino 提供的5V 供电的中断状态。 我有时使用 Arduino 提供的 GND,有时使用 ADS131M08EVM 提供的 GND (这种方式噪音似乎更小)。 加速计中断的详细信息请访问 :https://www.adafruit.com/product/163

ADS131M08EVM 上允许的最大电压摆幅似乎是+/-1.2 V,因此,我可能需要连接加速度计,使其在1.65 V 的中点周围跨2.4 V 的范围。这可能不允许使用整个+/- 3 g 的范围。 这将如何联系起来? 或者,我可以缩小加速计电压信号,然后使用整个范围。 同样,我也不确定如何做到这一点。 有什么建议?

此外,当我在那里时,ADS131M08EVM 上是否有5V 电源可用于替换 Arduino?

很抱歉,有很多问题。

谢谢,

拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry,

    感谢您的发帖。  

    ADS131M08在增益<=4时接受从-1.3 V 到 AVDD 的绝对输入电压。 如果增益> 4,上限范围将降至 AVDD -1.8 V。这是可以安全地应用于单个输入引脚的电压。 不同的是,AINxP 和 AINxN 之间的电压必须小于+/-Vref /增益。 这是 ADC 将转换为二进制值的电压。

    加速计中断板的接地应始终参考 ADC 模拟接地(AGND),因为这些是模拟输入信号。  

    您是否能够缩小加速计的输出? 例如,如果输出在-3G 到+3G 的范围内缩小到0 V 到2.4 V, 然后,您可以对 AINxM 应用1.2 V 电压(假设1.2 V = 0g),相应的差动电压(AINxP - AINxN)的范围为-1.2 V 至+1.2 V。然后,您只能在 ADS131M08中使用 Gain =1。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

     感谢您的快速回复。 如果我理解正确,只要保持增益<= 4,就不会因加速计电压而损坏 ADS131M08EVM。

     我之前提到,当我将加速计分支连接到 ADS131M08EVM 时,电压会显著下降。 我的连接/跳线如下:

    -加速计分支的5V 电源来自 Arduino (如果可能,我希望从 ADS131M08EVM 获得此电源)

    -加速计分支的接地来自 ADS131M08EVM AGND

    -测量一个轴向为0 g 的加速计,电压表上显示大约1.647 V (如预期,中点约为3.3 V)

    -将加速计信号连接到 ADS131M08EVM J1 AIN0P

    -跳线位于 JP1 5-6上

    -电压表上的电压水平降至0.096 V

    -在 ADS131M08EVM 上测得的电压级别显示为0.0965 V (4096个样本,4K 采样率,Vref = 1.2 V,OSR = 1024,PGAGAIN0 = 1,24位)

     当连接 ADS131M08EVM 时,由于加速计输出阻抗(32k)和 ADS131M08EVM 中的两个1k 电阻器(通过 JP1跳线连接到接地)之间的交互作用,是否会导致此电压下降? 这个2k 和32k 分压器应该将加速计电压从1.647 V 降至0.097 V,就像我测量的一样。 为了进一步了解这一点,我用10k 电位计替换了加速计(仍使用 Arduino 提供的5 V 电源) 并对其进行了调整,以将 ADS131M08EVM 的电压输入从0更改为略高于1.2 V。ADS131M08EVM 读取的电压与我的电压表相同,但最高为1.2 V。请注意,这些电压符合使用电位计和两个电位计计算的分压器 1 k 电阻器。 请注意,当未连接 ADS131M08EVM 时,这些电压也要高得多。

     因此,我似乎不需要标定加速度传感器信号,因为它们已经被两个1k 电阻器标定。 事实上,它们的规模远远超出了必要的范围。 如果1.647 V 的加速计电压转换为0.097 V,则3.3 V (对于+3 g)的全刻度电平将为0.193 V,远低于 Vref (1.2 V)的限值。

    所有这些都有意义吗?

     如果是这样,是否有办法增强加速计信号而不是缩小它们的范围(例如 ADS131M08EVM 中的不同电阻器)? 我确实尝试将 PGAGAIN0更改为2和4,并且 ADS131M08EVM 上的信号也相应地发生了变化(但电压表上当然没有变化)。 我想我可以选择更高的增益,但我必须先重新计算安全级别。

    基准电压限制为1.2 V 的原因是什么?可以增加参考电压?

    谢谢,

    拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry,

    [引用 userid="242395" url="~ë/support/data-em转换 器-组/数据转换器/f/data-em转换 器- forum/1077369/ads131m08evm-connecting-an-an-an-an-an-AADS3989307#3989307]-加速计分支的5V 电源来自 Arduino (如果可能,我希望从 Arduino 131M08evm[引用]中获取此信息)
    • R63上提供5V 电源。 该电源没有测试点,但根据预期的电流负载,您可以用蓝线连接加速计。 我会将其保持在50 mA 以下。

    如您所述,通过安装 JP1[5-6],您可以有效地将加速计输出加载到接地的阻抗为2千欧姆。 考虑到32k 的源阻抗,这就是您的输出电压降的原因,这是很有意义的。 我建议不要卸载跳线,并将加速计 接地线连接到 J1[2]。 正输出可以保持与 J[1]的连接。

    如果您想使用2k 对地阻抗来划分输入信号,这是另一种潜在的解决方案。 这些电阻器最初被用作负载电阻器,它连接到电流互感器(CT)的辅助侧以进行电流测量。 您还可以修改这些值,因为您认为它们适合您的测试目的。  

    此 ADC 的参考电压是设计固定的,因为它足以用于交流和直流计量应用,而交流和直流计量应用是此器件系列的主要市场。 外部参考可以应用于 REFIN 引脚,但限值仅为1.1V 至1.3V。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安。

    如果我不卸载跳线,电压表上的电压从1.647 V 降至1.571 V (不确定原因),针脚1和3的电压水平相同。 这意味着 ADS131M08EVM 测量0 V

    如果我将跳线连接到 JP1[3-4],那么我只使用了其中一个1k 电阻器,电压降至0.0497 V (即,前0.097 V 的一半)。 这与我的 MicroCap 回路模拟一致。 似乎我仍需要跳线,将其置于 JP1[5-6]上可提供最高信号。

    谢谢,

    拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry,

    如果没有安装 JP[5-6],AIN0N 输入将被驱动到与 AIN0P 相同的电压,这是对我的监督。  AIN0N 上的电压将跟随 AIN0P 上的电压通过2k 阻抗。  ADC 正以不同的方式测量(AIN0P-AIN0N),这就是数字输出接近0的原因。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢所有的帮助。 非常感谢。

    拉里