This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:错误的时钟配置

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078438/ads124s06-wrong-clock-configuration

部件号:ADS124S06

您好,

 

我的客户对 ADS124S06有疑问。

 

如果没有外部可用时钟,但数据速率寄存器中的 CLK 位被错误地设置为使用外部时钟,设备是否可以通过/reset 信号重置?

数据表指定了 T_CLK 所需的重置脉冲持续时间。 但在这种情况下,这意味着没有时钟源。 这是他提出这一问题的背景。

 

同样,当设备处于同一情况时,设备是否仍接受 SPI 命令? SPI 超时功能是否仍然有效?


此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Obata-san,

    只在数据速率寄存器中设置 CLK 位并不会自动从内部振荡器切换。  还必须有有效的时钟。  如果没有外部时钟(CLK 针脚接地)设置,CLK 位将不起作用。  要切换到外部时钟,针脚上必须有时钟,因为存在内部时钟检测电路。

    如果不存在外部时钟,即使设置了 CLK 位,ADS124S06仍将继续使用内部振荡器。  这意味着 SPI 通信仍然有效,重置命令和 SPI 超时仍将正常工作。  复位针脚过低也会复位设备。

    此致,

    鲍勃·B