This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:无法关闭 ADS 1292电源

Guru**** 2823295 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077461/ads1292-unable-to-power-down-ads-1292

部件号:ADS1292

您好,

我正在使用 ADS1292。
根据数据表,我了解到断电时 ADS1292只会消耗1.2uA。
但是,在我们的定制板中,我们发现 ADS1292消耗了大约100uA。

我们按如下方式关闭 ADS:
 1.加电后,我们将 PWDN 引脚高推1秒钟
 其次,我们将 PWDN 引脚降低18 tclk
 3.接下来,我们将 PWDN 引脚提高(使 ADS1292断电)

请注意,(i)我正在为 ADS1292的模拟和数字 VDD 提供3.3V 电源电压。
(ii)我使用 ADS 的内部时钟(不使用外部时钟)。

请帮助我们了解当 ADS1292的断电电流仅消耗~1uA 电流时,它为什么会消耗100uA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Meghna,

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    请注意,您需要将 PWDNB/RESETB 引脚保持在低于29个闪存时钟周期以上才能关闭设备电源。 闪存模块的时钟频率始终为128 kHz。 有关断电和重置的信息,请参阅数据表中的第8.5.1.8节。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我忘了提到第四步。 这就是我为 ADS 断电所做的工作:

     1.加电后,我们将 PWDN 引脚高推1秒钟
     其次,我们将 PWDN 引脚降低18 tclk
     3.接下来,我们将 PWDN 引脚推高  
    4.接下来,我们将 PWDN 引脚降低10秒钟以上 (以使 ADS1292断电)。 ——此   时间长于29个闪存模时钟周期(=8毫秒)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Meghna,

    我不清楚您的所有信息,为什么 ADS1292在断电期间仍在消耗如此高的电流。 您是否知道电流是来自 AVDD 还是 DVDD 电源? 您还可以检查 VCAP1和 VCAP2电压,查看设备是否实际处于断电模式。 还请确保设备的内部时钟工作正常。 在步骤(4)之后,您是否能够与设备通信?

    谢谢

    -TC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的建议!

    要回答您的问题:

    1. 您是否知道电流是来自 AVDD 还是 DVDD 电源?   
       我们已经对 AVDD 和 DVDD 进行了短路,并且提供3V 电压。

    2. 在步骤(4)之后,您是否能够与设备通信?
       是的。 20秒后,当我将 PDWN 拉高时,电流消耗会增加。

    如果我提供3V,ADS 1292的预期断电电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Meghna,

    断电电流通常应小于1.2uA。   

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我的断电电流仍高于1.2uA。
    我观察到 ADS 的断电电流随着时间的推移而衰减(即,它以100uA 开始,100秒后下降到大约30uA)。
    您对此有什么解释吗?

    此外,在主动和断电情况下,我应该在 VCAP1和 VCAP2中获得哪些电压值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Meghna,

    是否可以隔离所有其它电路并仅测量 ADS1292中的电流? 这将有助于隔离过多电流的来源。 ADS1292设计还连接了哪些其它电路?

    默认情况下,ADS1292应以500 SPS 的数据速率以连续模式通电。 您可以探测 DRDYB 信号以验证设备是否工作正常(内部 CLK)。 当您通过将 PWDNB/RESETB 引脚拉低来关闭设备电源后,DRDYB 信号应停止,表示设备已断电。 VCAP1 (1.19V)和 VCAP2 (AVDD=3V 为5V)应放电至不同的电压级别。

    请检查您是否可以观察上述行为。

    谢谢

    -TC