This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:ADS8422的输入级电路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4131, ADS8422, ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077968/ads8422-circuit-of-input-stage-for-ads8422

部件号:ADS8422
“线程”中讨论的其它部件:THS4131,THS4551 ABSADS9224R

您好,

我认为 AD 转换电路使用了 ADS8422和 THS4131。

我根据 ADS8422数据表的图29考虑了这一电路。

该电路的输入电压范围为+10V 至-10V,采样率为3MHz。

我想确认下面所示的电路更改没有问题。
如果你能告诉我电路操作有什么问题,我会很高兴。

1.将 THS4131的电阻组合更改为2200欧姆和390欧姆,以获得0.18的增益。

2.将+10V/-10V 输入信号连接到图29的+VIN。

3.将 GND (0V)连接到图29的-VIN。

4.添加560pF 电容器,使其与每个390欧姆电阻器平行。 (用于采样率3MHz 的700kHz 抗锯齿滤波器)

5.为 THS4131提供+5V 电源和-5V 电源。

6.为 ADS8422提供+5V 电源。

此致,

网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用 THS4131将+/-10V 单端输入转换为 ADS8422的输入范围。  我假设您使用的是内部4.096V 参考,这将导致满刻度输入范围+/-4.096V 差动。

    1. 使用2200欧姆和390欧姆时,增益为0.18欧姆。  使用+/-10V 输入时,输出范围将为+/-1.8V,这将不会利用 ADC 的全刻度输入范围。  您可以使用1200ohm 和390ohm,这将导致输出+/-3.25V。并且仍保留 THS4131的输出电压余量(使用+/-5V 电源时,最小+/-3.6V)

    2. 是的,THS4131可以将单端+/-10V 转换为 ADS8422输入的正确差动电压。

    3. 是的,将单端输入连接到接地。

    4. 是的,这可以用来提供反别名过滤器。  我建议在 THS4131的反相和非反相输入(引脚1和8)之间添加一个额外的电容器,作为频率补偿的固定器。  如果需要,此电容器值通常是反馈电容的4倍,即2.2nF。  有关为何需要此电容器的详细信息,请参阅 THS4551数据表,第10.1.6节(设计衰减器)

    5.+/-5V 电源将为输入提供电压余量。  但是,+/-5V 电源的最大输出电压限制在+/-3.6V 左右,这将使用4.096V 参考限制 ADS8422的全刻度范围。  此外,如果发生故障,THS4131的输出摆动至负电源轨(约-4V),则 ADS8422的输入可能会损坏。  如果使用 THS4131,我建议在放大器输出中添加某种类型的二极管夹,以将负电压限制在-0.7V 左右。

    通过添加频率补偿电容器并将增益电阻调整为1200欧姆,您可以最大限度地提高放大器和 ADC 的性能。  但是,我建议使用 THS4551放大器。  这是一款较新的设备,可通过单个+5V 电源运行。  这将导致功耗降低,如果出现故障,输出将限制为 ADS8422的 ABS 最大输入电压范围。

    此外,由于您的工作频率为3MHz,因此您可能需要考虑 ADS9224R。  此 ADC 可以以3MHz 的最大采样率运行,还包括内部参考,提供+/-4.096V 的全刻度输入范围。  ADS9224R 是一款更新得多的器件,我们也有一个评估板。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Keith Nicholas

    感谢你的回复。

    我将使用1200欧姆/390欧姆和附加电容器。

    我会考虑 THS4551和 ADS9224R。

    非常感谢。

    此致,

    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MESH,

    不用客气。

    此致,
    基思