This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:转换速度

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078241/ads1115-conversion-speed

部件号:ADS1115

您好,
当我使用所有通道时,我必须偏离最大转换/4,对吗? 例如:860SPS/4=215SPS / ch.

采样速度较慢时,分辨率是否更好? 如果是,是否记录了这种情况?

使用所有4个通道时,我可以使用连续模式吗?

此致,霍尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔格:

    让我检查每个信道的有效数据速率,我会向您反馈。  

    关于分辨率,这应该是相对稳定的,但会随着 RMS 噪声随数据速率和 FSR 的变化而变化。 为了获得有效分辨率和 RMS 噪声的影响的一些理想值,您可以查看数据表8.1部分中的表格。 对于连续模式,您可以使用多个信道,但我们建议使用单影像模式。 原因是在单影像模式下,您会告诉 ADC 何时开始采样,转换数据将专门为该通道输出。 在连续模式下,如果您在采样周期中间切换通道,则转换结果可能不准确,包括上一个通道。  

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔格:  

    逐个扫描信道时,最大吞吐量将为(信道数)/(选定吞吐量)。 例如,如果您使用的是860SPS,并且希望逐个扫描4个通道,则有效吞吐量将为860SPS/4。 我希望这一点是明确的。  

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达