This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADI AD5666BRUZ-1REEL7的 P2P 替代产品

Guru**** 2531160 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80504, DAC80004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078444/p2p-alternative-to-adi-ad5666bruz-1reel7

“线程”中讨论的其它部件:DAC80504DAC80004

您好,  

我的客户正在寻找 AD5666BRUZ-1REEL7的 P2P 替代产品。  

BOM 工具仅显示 DAC80504,但具有不同的引脚,无法使用。

感谢您的建议。

巴西·约瑟夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好,

    查看 DAC80004。 这是我看到的唯一具有相同封装和引脚输出的16位4通道 DAC。  

    最佳

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,DAC80004是 P2P,但没有参考。  客户必须使用外部参考。

    谢谢,

    保罗