This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么 ADC 用于精确的正电压测量,最高可达5V

Guru**** 2929760 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8326, ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078400/what-adc-for-precise-positive-voltage-measurement-up-to-5v

线程中讨论的其它部件:ADS8326ADS8866

我需要一个简单的电压测量设备,仅测量高达5V 的正极,但不确定我应该使用什么 ADC。

我需要它至少精确到1mV,16位分辨率会更好,采样率并不重要。

接口可以是 SPI,I2C 或串行接口。

首选含铅包装,如 SOIC,SSOP 或 SOT-23

任何建议都值得高度赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    乍一看,我们至少有24个零件适合您的项目的帐单。  请使用此 参数表 搜索启动器。  缩小所需的功能集范围后,请告诉我们我们,我们是否可以采取任何其他措施来帮助您的项目继续进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我所做的,但却没有帮助,我如何比较它们的准确性,如果这甚至是我需要查找的内容,以及哪一项最适合我的特定应用程序,我想要一些简单的东西,但有很多选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    在16位,有65536个与转换相关的“代码”。  当您获取5V 电源时,LSB 的尺寸为~76.3uV 或大约13个代码/mV。  当您开始查看可能的选项时,您会发现带有内部参考的部件,有些需要您应用外部参考,有些可以使用 ADC 电源作为参考。  应用的引用是最终准确性的关键,因此您可以查看可用的电路板空间,BOM 的简单性等。 有效位数(ENOB)是您可以查看的另一个因素。  ENOB 为13位或更好的列表中的16位部分的末尾分辨率仍应优于1mV  

    成本和可用性也是您可以考虑的因素。  ADS8326是一款非常简单的器件,在最后使用,配置模拟输入时有相当多的灵活性。  SPI 接口非常灵活,因为它允许您使用较慢的 SCLK 来控制采样周期。  ADS8866是另一个易于使用的部件,它具有“转换开始”输入引脚,您可以通过 GPIO 控制该引脚,从而精确控制实际采样实例。  最终,它确实取决于您的应用程序所需的功能。