This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:测量 HV 感应中的交流峰值

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, REF2041, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077530/ads1220-measuring-ac-peak-in-hv-induction

部件号:ADS1220
“线程”中讨论的其它部件: REF2041测试

我们正在测量一个感应式交流电压(50/60Hz),范围从100mV PP 到150V。  隔离效果会更好,但可能会晚些。  我们正在研究一台配有交流耦合器的峰值探测器,该探测器被分为一个100:1的分压器,然后被连接到峰值探测器。  类似如下:

 感谢凯的首创。

R2为缓冲输出提供反馈,该缓冲输出包括二极管正向降。 什么决定了它的最佳价值?

ADC 将是 ADS1220。  光放大器功率将由单个5V 电源的分轨分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    附件不可见。  可以重新附加吗? 我将帮助您优化您的电路。

    此致,

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我认为 R2只是 SD1的电流限制,没有特定的设计值,即没有增益功能。

    我的最后一条线路将其转换为峰值探测器。 通过使用 REF2041作为2.048V 放大器中点参考,然后将4.096V 发送到 ADS1220 REFP0输入,将其转换为单个电源。  这样,我就可以使用具有内部2.048参考的 ADS1220差分 AN2-3输入,或全0-4.096单端系统0Vac 输入,从而产生2.048输出到 ADC。

    对 ADS1220有一点困惑的是如何确定可用的共模范围。

    e2e.ti.com/.../Peak-Detector-OPA397.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    放大器电路上的一些背景: R2正在反馈“检测到峰值”电压,以便与 Vg1的新输入信号进行比较。  此处是一个链接,用于记录电路核心的“半波整流器电路”。 https://www.ti.com/lit/an/sboa227a/sboa227a.pdf 将半波整流器转换为峰值探测器的主要组件是 C1。  R1用于缓慢地“重置”探测器。  R3保持电路稳定。  U1缓冲采样信号,使电容器 C1不会被其他阻抗(例如 ADC 输入阻抗)重置。

    关于您的直接问题: 通用模式取决于您是否使用 PGA。  如果您使用的是完整+/-2.5V 放大器范围,您可能希望在“PGA 旁路模式”下使用 ADS1220,在这种模式下,您的公共模式范围为 AVSS-0.1V 至 AVDD+0.1V。  差分输入范围为-Vref/增益至+Vref/增益。  即使它被称为“PGA 旁路”,您也可以选择1到4的增益。  如果您需要更高的收益,您必须使用 PGA,公共模式变得更加复杂,但我怀疑您需要这样做。  请注意,PGA 是线性放大器,在旁路模式下,输入使用输入上的开关电容器分隔电路。 对于大输入阻抗,有时建议即使在低增益下也使用 PGA, 但您已经有了放大器缓冲器,因此不需要 PGA。  您可以使用 ads1220evm: https://www.ti.com/tool/ADS1220EVM 测试所有这些

    我希望这能有所帮助。  如果您还有其他问题,请告诉我。