This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6571:关于设备启动时间

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077925/dac6571-about-device-startup-time

部件号:DAC6571

大家好,团队

这表明加电时间是从断电模式恢复的时间。
这是否意味着在电源打开时通信可以同时启动?
我想知道从开机到通信开始需要多长时间。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    当设备上显示有效耗材时,可以开始通信。 如图18所示,当电源 达到  2.7V 的最小供电电压之前,复位电源略微发生时,输出被设置为0V。  

    该图解上的刻度为每刻20 us。 为了安全起见,在应用2.7V 或更高的有效电源后,您可以等待几微秒以开始通信,以确保所有电源均已接通。  

    最佳

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne,您好!

    感谢您的回复。
    我理解得非常好。

    此致。