This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:关于 LVPECL 输入振幅

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077497/ads54j40-about-lvpecl-input-amplitude

部件号:ADS54J40
“线程:LMK04828”中讨论的其它部件

你好

我像下图那样沮丧。
PN 引脚之间接收到的时钟振幅约为900mV (频率为737.28MHz)
卸下两个交流耦合电容器时,LMK04828输出 LVPECL 1600mV。
请告诉我为什么幅度减小?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    您必须使用交流耦合器来连接时钟。 为什么要删除它们? 时钟输入自偏置为1.15V,如果使用直流耦合,如果直流共模电压不正确,振幅将受影响。

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆

    感谢您的回复。

    我只是想确认 LMK04828输出正确(1,600伏)。

    所以我使用了交流耦合电容器,但振幅为0.9V。

    添加于下图。

    武西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    武西

    LMK 有两个用于 LVPECL 的选项:1600mV 和2000mV 输出摆幅。 我建议在交流耦合中使用2000mV。

    此致,

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆

    感谢您的回复。

    我知道 LMK 还有其他选择。 我只想知道 为什么幅度会减小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    武西

    下降的原因 是 CLKP 和 CLKM 至共模的400欧姆单端内部电阻和100欧姆端接电阻。 输入摆动的最小规格为0.8 V,因此您在规格范围内。

    此致,

    吉姆