This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品与 PI3PCIE3442A 类似

Guru**** 2966840 points

Other Parts Discussed in Thread: TS2PCIE2212, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077878/product-similar-to-pi3pcie3442a

“线程”中讨论的其它部件:TS2PCIE2212, HD3SS3412

嗨,各位,TI 是否有与 PI3PCI3442A 类似的产品。  

数据表位于 此处。 它是8差分通道2车道交换系统。 我计划将 PCIe 交叉交换机用于 USB3.0。 我很好奇 TI 是否有类似的产品。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队没有这样的交叉开关。  

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一种选择是研究  TS2PCIE2212。 操作 VCC 不同,但其它方面具有类似的交叉点操作。 此外,您可以尝试精确地查看 HD3SS3412...no的交叉点开关,但其规格类似。

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS2PCIE2212似乎 没有相同的功能 PI3PCIE3442A。 PI3PCIE3442A 的真相表如下: 当 E=0 时 AX = Bx,当 E=1时 CX = Dx,当 E=1时 AX = Dx。  TS2PCIE2212的真伪表为 AX = Bx,Cx = Dx (当 E=0 时),AX = Dx (当 E=1时),CX = N/A (无)。  

    如果我错了,请纠正我。

    感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您认为正确,该设备只有类似功能,因为功能不完全相同。 我们提供的设备与提及的设备不完全相同。

    谢谢,

    布莱恩