This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:添加外部电阻器以将输出增加2

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078175/dac8571-add-external-resistor-to-increase-the-output-by-2

部件号:DAC8571

大家好,团队

我们的客户想知道,根据数据表的第11页和第12页,向输出放大器添加外部电阻器是否会将输出增加2。 根据我们的客户,它看起来像一个标准运算放大器和一个220K .1%的电阻器,应该可以完成这项工作。

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    是的,如果通过外部电阻器将感应引脚处的电压减半,则输出将增加2倍。放大器输出仍将受到 DAC 电压供应的限制。  

    最佳

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne,您好!  

    非常感谢 您的确认。

    此致,

    丹尼洛