This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:如何在全刻度输入电压和绝对输入电压之间进行选择?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078012/ads7142-q1-how-can-i-select-between-full-scale-input-voltage-and-absolute-input-voltage

部件号:ADS7142-Q1

您好,在数据表上

我发现   每个配置都有“全刻度输入电压”和“绝对电压范围”。

请您进一步解释 一下这些问题吗? 我在数据表上找不到更多信息。

它是否像每个配置的子配置?

如何设置这些输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    全刻度输入范围定义(AINP - AINN)之间应用的差压范围,该范围将创建零刻度和全刻度输出。  在这种情况下(AINP-AINN)= 0V 将为零刻度(0x000),(AINP-AINN)= AVDD 将为全刻度(0xFFF)。

    绝对输入电压范围定义了可应用于设备的绝对差动电压(相对于 GND)。  绝对差分范围显示,应用于 AINN/AINP 引脚的电压可在接地下方和 AVDD 上方扩展100mV。  尽管这些电压可以单独超过电源+/-100mV,但全刻度范围仍保持不变(0V 至 AVDD),如果两个输入都超出该范围,则可以使输出饱和。  

    以下是假设单通道单端带远程 GND 模式的几个示例。  AVDD =+3V:

    ) AINN =-0.1V, AINP = 2.9V, (AINP-AINN)= 3V

       ADC 输出= 0xFFF

    2) AINN =-0.1V, AINP =-0.1V, (AINP-AINN)= 0V

       ADC 输出= 0x000

    (第3条) AINN =+0.1V, AINP = 3.1V, (AINP-AINN)= 3V

       ADC 输出= 0xFFF

    4) AINN =+0.1V, AINP = 0.1V, (AINP-AINN)=  0V

       ADC 输出= 0x000