This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:ADS7951参考代码

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077869/ads7951-ads7951-reference-code

部件号:ADS7951

尊敬的 TI 专家

您是否可以共享 ADS7951参考代码,即配置寄存器代码,我们可以更轻松地通过 MCU 使用该代码。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chichkey,

    不幸的是,我们没有任何参考代码可供分享。  如果可能有用,您可以参阅以下 E2E 帖子。 此处描述了基本操作,您可以帮助提供良好的起点。  

    如果您对设备功能有任何疑问,我很乐意为您提供帮助。  

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿伦:

    明白了,谢谢。