This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292断电电流-需要澄清

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077819/ads1292-ads1292-power-down-current---need-clarification

部件号:ADS1292
“线程: ADS1293”中讨论的其它部件

您好,
我们正在使用 ADS1292,希望知道芯片在断电模式下消耗的电流。
我们用 ADS1292的断电引脚测量电流(引脚被拉低了很长时间~超过10秒)。
我们发现 ADS1292消耗100uA。
请注意,我们将模拟和数字 VDD 连接到3V,将模拟和数字 VSS 连接到0V。


但是,从数据表中我们注意到,断电电流为4uW,这相当于3V VDD 的1uA 左右。
您能否确认整个 ADS1292芯片消耗的断电电流是否为1uA? 如果是,为什么我们要观察100uA 左右? 芯片的断电是否需要任何额外的寄存器配置,而不是像我们所做的那样,只需向下拉断电引脚。

PS:从 ADS1293的数据表中可以发现,断电模式下消耗的电流为80uA。 我们想知道 ADS1292的情况是否也是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Meghna,

    AVDD = 3V 和 DVDD = 3.3V 时,典型的断电功耗应为4uW 或~1.2uA。 除了将 PWDNB/RESETB 引脚拉低超过29  个闪存时钟周期外,没有其他寄存器配置要求关闭设备电源。

    ADS1293的设计与 ADS1292不同,因此它们在断电模式下的电流消耗也不同。

    我将关闭此帖子,因为它与上一个主题相同。 请使用原始帖子进行进一步讨论。

    谢谢

    -TC