This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5404:从 kintex7 FPGA 上的 ads5404中获取样本

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5404, TSW14DL3200EVM, ADC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077622/ads5404-get-samples-from-ads5404-on-the-kintex7-fpga

部件号:ADS5404
线程中讨论的其他部件: ADC12DL3200EVMTSW1200EVMTSW14DL3200EVM

你好。 我尝试从 kintex7 FPGA 上的 ads5404中获取样本。 我无法在最大采样率下无误地采集样品。 您是否有使用 ads5404或类似 ADC 的 Xilinx FPGA 示例项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igor,

    我们有一个更新的 ADC LVDS 器件(ADC12DL3200EVM),该器件与基于 Xilinx 的捕获板(TSW14DL3200EVM)配合使用。 在 TI 网站上的 TSW14DL3200EVM 产品文件夹下,示例源代码可能有所帮助。 所附示例是使用不再受支持的 Xilinx XC4VLX25 FPGA 的旧捕获板(TSW1200EVM)的源代码示例。  

    此致,

    吉姆  

    e2e.ti.com/.../1856.TSW1200-Source-Parallel-DDR-ver1p6.zip