This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:直流电源

Guru**** 2506605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077486/dac37j82-dc-power

部件号:DAC37J82

第6.5段中引用的直流电源-是单通道还是两个通道? 我将在模式7 -数据表第9页;625MSMPS,PLL 关闭,NCO 关闭等附近工作。两个通道都将输出一个190/-50m 宽的信号。来自独立的 JESD 通道。 总功耗是否 与 数据表中的功耗大约582mW 相同,或 2*0582W = 1.164W?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DES,

    总功率约为582mW。  

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DES,

    这是在两个通道都工作的情况下进行的。

    此致,

    吉姆